FA500264
FA500264
我们今天能为您提供什么帮助?
IC65的RCA(18/27mm)操作几次后需要过一会才能操作是怎么回事?
问题描述:
IC65的RCA(18/27mm)操作几次后需要过一会才能操作是怎么回事?
所属产品线:
RCA
解决方法:
RCA有自保护,短时多次操作产品会发生自保护并进行操作锁定,恢复时长为40s。
首次发布日期:
2023/11/6
修订日期:
2023/11/6
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
RCA
探索更多
范围:
RCA