FA500265
FA500265
我们今天能为您提供什么帮助?
IC65的RCA(18/27mm)是否可以加挂锁
问题描述:
IC65的RCA(18/27mm)是否可以加挂锁
所属产品线:
RCA
解决方法:
可以加挂锁,手动分闸后将挂锁杆抽出,挂锁孔径Ø4mm,挂锁后RCA无法合闸。
首次发布日期:
2023/11/6
修订日期:
2023/11/6
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
RCA
探索更多
范围:
RCA