我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
SpaceLogic KNX 640mA或320mA电源模块,并联模式下,2个电源装置间的距离有200米的限制要求吗?
问题描述:
2台SpaceLogic KNX 640m或320mA电源模块,并联模式下,2个电源装置间的距离有200米的限制要求吗?

所属产品线:
KNX

解决方法:

2台SpaceLogic KNX 640m或320mA电源模块,在并联模式下,电源装置之间的间距没有200米总线电缆的限制。它们可以相邻连接,也可以在总线上的任何位置连接。