我们今天能为您提供什么帮助?

7 英寸SpaceLogic KNX IP 触摸屏MTN6260-7770,待机状态下电流消耗参数是多少?

问题描述:
7 英寸SpaceLogic KNX IP 触摸屏MTN6260-7770,待机状态下电流消耗参数是多少?

所属产品线:
KNX

解决方法:

7 英寸SpaceLogic KNX IP 触摸屏MTN6260-7770,待机状态下电流消耗参数是90mA。