我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
进口GV2ME**,GV2P**,GV2RT**电动机断路器能否并排安装?
问题描述:
进口GV2ME**,GV2P**,GV2RT**电动机断路器能否并排安装,电流是否需要降容考虑?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

进口GV2ME**,GV2P**,GV2RT**电动机断路器可以并排安装。

当多个进口GV2ME**,GV2P**,GV2RT**电动机断路器并排安装且无间隙时,热脱扣电流设置Ir需要调整至1.1xIn(In为电机额定电流)。另外需要保证环境温度为正常允许的工作环境温度。

例如:当多个GV2ME14并排无间隙安装时,断路器热脱扣设定范围:6-10A,若电机额定电流为8A时,此时需将热脱扣电流设置成8.8A。