我们今天能为您提供什么帮助?

LTMR控制器在不是面板控制时,LTMCU面板上按键Reset的复位功能是否有效?

问题描述:
LTMR控制器在不是面板控制时,LTMCU面板上按键Reset的复位功能是否有效?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

LTMR电动机管理控制器在故障复位方式设置为手动复位的情况下,不管是否通过面板启动,只要引起故障的原因已消除,都可以通过LTMCU面板上的Reset按键复位。

LTMCU面板上的控制键活动/禁用状态如下: