我们今天能为您提供什么帮助?

LXM16驱动器使能后显示RUN,但是RUN在闪烁是什么原因?

问题描述:
LXM16驱动器使能后显示RUN,但是RUN在闪烁是什么原因?

所属产品线:
Lexium 16系列伺服

解决方法:

当伺服驱动器出现一个故障等级为0的警告时,HMI 上显示的内容会开始闪烁作为提示,伺服电机的运动不会被打断。

有两种方法获得当前警告信息:

1长按s 键超过2.5s,HMI 上会显示当前出现的故障等级为0 的警告。

2通过参数Mon -> ErrM -> LWrn 显示当前出现的故障等级为0 的警告。