我们今天能为您提供什么帮助?

ATS22如何通过MODBUS通讯读取电机运行电流?

问题描述:
ATS22如何通过MODBUS通讯读取电机运行电流?

所属产品线:
ATS22软起动器

解决方法:

ATS22除了通过读取寄存器地址 257,258,259 来读取各相电流外,还可以通过读取状态字地址256的bit8~bit13这6个位来转换出三相平均电流。状态字地址256的bit8~bit13这6个位转化为十进制数值范围为0-63,0-63对应0-200%百分比,通过转换的百分比乘以电机额定电流即为平均电流。

比如,读取出来的6个二进制位为00010101,转换为十进制位21,按照0-63对应0-200%这个对应关系,可以转换百分比为(21/63)*200%=66.6%,则平均电流实际值为66.6%*电机额定电流。

方法如下图。