我们今天能为您提供什么帮助?

Sepam20装置通过DI设置禁止远程控制时,其中NEG和POS分别代表什么含义?

问题描述:
Sepam20装置通过DI设置禁止远程控制时,其中NEG和POS分别代表什么含义?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

在Sepam20装置中通过DI设置禁止远程控制时,其中:

POS表示DI高电平时,禁止远程控制生效;

NEG表示DI低电平时,禁止远程控制生效。