我们今天能为您提供什么帮助?

VIP400/VIP410无供电时能否进行保护整定?

问题描述:
VIP400/VIP410无供电时能否进行保护整定?

所属产品线:
VIP系列继电保护装置

解决方法:

VIP400/VIP410可以通过电流传感器供电,除此外VIP410还可通过辅助电源供电,当这些供电都失效时,如VIP400/VIP410需要进行保护整定,可通过以下方式供电:

①长按“下”键,激活人机界面的电池供电工作模式;

②采用便携式电池模块连接到VIP继电器前面板的测试口供电。