我们今天能为您提供什么帮助?

PAS500本地无线网络默认信道为多少?

问题描述:
PAS500本地无线网络默认信道为多少?

所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关

解决方法:

PAS500本地无线网络会根据第一次现场组网时的无线网络情况自动选择最优信道。但在应用中可能会与 Wifi 有干扰。如果本地无线网络通讯质量不佳时(终端无线测量设备闪红灯 ,或网关长时间无法收到数据等),可使用 ECOSTRUXURE POWER COMMISSION 易可调电气调试软件扫码连接产品,在本地无线网络频段设置页面,将信道调整到 11 或 26 信道。