我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys Giga 系列远程智能诊断模块 LA9GRDMD的功能是什么?

问题描述:
TeSys Giga 系列远程智能诊断模块 LA9GRDMD的功能是什么?

所属产品线:
TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

TeSys Giga系列远程诊断Modbus (RDM) 模块支持Modbus 通讯和一个数字量输出(DO)。它用于为接触器(其配备有商业型号以LSEMC 结尾的控制模块)远程提供诊断指示,其中包括:

• 主触点磨损诊断

• 线圈过热

• 线圈过压和欠压

• 控制模块内部故障

• 接触器操作次数

它可以记录最近五个诊断事件。