问题描述:
PowerTag Rope无线电能测量模块的启动电流是多大?所属产品线:
PowerTag无线电能测量模块解决方法:
PowerTag Rope无线电能测量模块的启动电流(第一次启动电流)分别为:
①R200的启动电流为120mA;
②R600的启动电流为400mA;
③R1000的启动电流为600mA;
④R2000的启动电流为1.2A。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PowerTag Rope无线电能测量模块的启动电流(第一次启动电流)分别为:
①R200的启动电流为120mA;
②R600的启动电流为400mA;
③R1000的启动电流为600mA;
④R2000的启动电流为1.2A。
是否有帮助?