我们今天能为您提供什么帮助?

物联网网关Panel Server Hub PAS700,如果用户遗失EPC连接网关的密码,该怎么办?

问题描述:
物联网网关Panel Server Hub PAS700,如果用户遗失EPC连接网关的密码,该怎么办?

所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关

解决方法:

如果用户遗失易可调小程序连接网关的密码,可以常按“复位”键5秒,重置连接密码至初始值。