我们今天能为您提供什么帮助?

XBH1AA0*4数字显示器4-20mA对应显示的最小值和最大值如何设置?

问题描述:
XBH1AA0*4数字显示器4-20mA对应显示的最小值和最大值如何设置?

所属产品线:
Harmony XB5

解决方法:

XBH1AA0*4数字显示器4-20mA对应显示值范围的设置步骤如下图,通过数字显示器上的黄色和蓝色按钮,设置nIn即为4mA对应的显示值,设置nAH即为20mA对应的显示值。

黄色和蓝色按钮在数字显示器上的位置如下图: