我们今天能为您提供什么帮助?

GV2,GV3断路器能否接2极负载?

问题描述:
GV2,GV3断路器能否接2极负载?

所属产品线:
进口TeSys Deca GV3电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

GV2,GV3断路器都能接2极负载。
GV2接2极(需要使用串极的方式把其中两极串联使用)时和接3极时的脱扣曲线不一样,见下图:

GV3接2极负载(但可以使用串极的方式把其中两极串联使用),按照接3极负载时脱扣性能,见下图: