我们今天能为您提供什么帮助?

PAS500可以连接多少个无线设备?

问题描述:
PAS500每个信道可以连接多少个无线设备?

所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关

解决方法:

PAS500所接入的无线设备数据点位总数建议不超过300个,包括如下类型设备及每类设备建议上限数量:
PowerTag Rope/Flex/FD (16个)
PowerTag NSX (8个)
PowerTag Control (12个)
PowerTag MTZ (3个)
TH150S/150M/200M (60个)
TH110/CL110 (60个)
ZAC(Wireless IO)(60个)