我们今天能为您提供什么帮助?

NVPL18N/24N功率因数控制器1P采样方式时必须接AB相电压和C相电流吗?

问题描述:
NVPL18N/24N功率因数控制器1P采样方式时必须接AB相电压和C相电流吗?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

不是的,可以接BC相电压和A相电流,或AC相电压和B相电流,但是电压采样端子必须接19号和16号端子,采样电流必须接13号和12号端子。详见如下截图: