我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PQU静止无功补偿设备能滤除谐波吗?
问题描述:
PQU静止无功补偿设备能滤除谐波吗?

所属产品线:
PowerLogic™ Smart PQU数字化静止无功补偿成套设备

解决方法:

可以的。PQU除了可以做功率因数校正(超前或滞后),还可实现三相不平衡和谐波治理。可滤除2~25次谐波,100kvar 可同时输出 100kvar 无功 +35A 谐波滤除;50kvar 可同时输出 50kvar 无功 +18A 谐波滤除。