我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NVPL功率因数控制器之间可以实现主从模式扩展回路数吗?
问题描述:
NVPL功率因数控制器之间可以实现主从模式扩展回路数吗?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

NVPL12T/18T/24T和NVPL18N/24N功率因数控制器之间可以实现主从模式扩展回路数,支持一主一从或者一主二从模式,最多扩展到72路。

注意:N系列和T系列之间不能混用,NVPL12T/18T/24T之间可以混用,NVPL18N/24N之间可以混用。