我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NVPL系列功率因数控制器的存储和运行环境温度是多少?
问题描述:
NVPL系列功率因数控制器的存储和运行环境温度是多少?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

PowerLogic™ PFC NVPL系列无功补偿控制器的存储环境温度为-30℃ ~+70℃,运行环境温度为-25℃ ~+50℃。