我们今天能为您提供什么帮助?

NVPL系列功率因数控制器的默认密码是多少?

问题描述:
NVPL系列功率因数控制器的默认密码是多少?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

NVPL系列无功补偿控制器有三个操作权限,分别是L1等级、L2等级和L3等级。

L1等级是普通权限,只有查看权限,不可修改和设置参数,无需密码登陆,上电即是L1等级权限。

L2等级是用户权限,此权限可对所有参数、投切状态进行修改和查看,出厂默认密码是00000000(8个0)。

L3等级是工程师权限,此权限在L2等级基础上增加了清除历史、导入/导出数据和校准数据等权限,密码不公开。