我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PAS500可以通过哪些方式将数据上传到云平台?
问题描述:
PAS500可以通过哪些方式将数据上传到云平台?

所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关

解决方法:

PAS500可以通过以下两种方式实现数据上云:

①通过NB-IoT/GPRS 蜂窝网络,将本地无线网络的设备数据上传到千里眼平台。

②通过 Wifi 连接现场无线路由器(2.4G频段),通过 WAN 将本地无线网络的设备数据上传到千里眼平台。