PAS500用于连接无线传感器的组网信道有多少个?
问题描述:
PAS500用于连接无线传感器的组网信道有多少个?所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关解决方法:
PAS500用于连接无线传感器的组网信道总计有16 个,可通过 EcoStruxure Power Commission 易可调电气调试软件为PAS500设置不同的组网信道,每个PAS500建议不超过60个设备。
是否有帮助?


PAS500用于连接无线传感器的组网信道总计有16 个,可通过 EcoStruxure Power Commission 易可调电气调试软件为PAS500设置不同的组网信道,每个PAS500建议不超过60个设备。
是否有帮助?