我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PAS900的三种用户权限等级在应用上有何区别?
问题描述:
PAS900的三种用户权限等级在应用上有何区别?

所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关

解决方法:

PAS900有三个用户权限等级,分别为: Administrator, Editor, Viewer.

Administrator:  最高用户权限等级,可见“高级设置”的页签,进行高级设置。

Editor:  不可见高级设置,仅可配置网关通讯。

Viewer:  最低权限用户,仅可查看,无法进行任何操作。

Administrator  用户无法被删除, Editor 和 Viewer 没有默认用户,需要 Administrator 用户手动进行添加。