MTZ Micrologic X型空气断路器上的test reset按钮复位不了故障指示灯是什么原因?
问题描述:
MTZ Micrologic X型空气断路器上的test reset按钮复位不了故障指示灯是什么原因?所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器解决方法:
MTZ micX型框架断路器上的test/reset按钮有两个作用:1.检查内部电池及LED指示灯功能,此时需按住test/reset按钮小于3s,若四个故障指示灯同时点亮2s后熄灭,表示电池是好的;若四个故障指示灯按顺序闪烁2s,则说明电池电量不足需考虑更换;若四个故障指示灯都不亮则需更换电池。
2.复位故障指示灯:此时需按住test/reset按钮3s以上。
综上,如果出现test/reset按钮复位不了故障指示灯的情况,需确认是否按住test/reset按钮并保护了3s以上。
是否有帮助?