sepam40通讯通不上的原因有哪些?
问题描述:
sepam40通讯通不上的原因有哪些?所属产品线:
Sepam 40 系列解决方法:
以Sepam40配置通讯模块ACE949-2为例,若通讯通不上可能的原因有:
1.检查ACE949-2与Sepam40本体的连接接口是否正确,ACE949-2应通过CCA612线缆连至Sepam40的C口上(若连D口,装置会报扳手1故障) ;
2.检查通讯模块ACE949-2的接线,如:是否有接电源(V+和V-接12V DC或24V DC电源)、485端子的极性是否有接反(L+接485的A(即T/R-),L-接485的B(即T/R+));
3.检查通讯参数的设置,通过装置面板或SFT2841软件设置好通讯参数后,检查通讯软件的通讯参数与S40的是否一致;
4.寄存器地址检查:S40通讯点表中的寄存器地址给的是十六进制的,需注意通讯软件中若需输入十进制的则需将十六进制转换为十进制数,否则会报寄存器地址错误。
注:若通讯正常,则ACE949-2上的通讯指示灯会橙色闪烁。

是否有帮助?