FA500356
FA500356
我们今天能为您提供什么帮助?
XBH1AA0*4数字显示器对安装板的厚度要求是多少?
问题描述:
XBH1AA0*4数字显示器对安装板的厚度要求是多少?
所属产品线:
Harmony XB5
解决方法:
XBH1AA0*4数字显示器对安装板的厚度要求是:1—6mm。
首次发布日期:
2023/11/16
修订日期:
2023/11/16
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Harmony XB5
探索更多
范围:
Harmony XB5