FA500361
FA500361
我们今天能为您提供什么帮助?
电压大于480VAC的系统下IFM和NSX接线可以直接连接吗?
问题描述:
电压大于480VAC的系统下IFM和NSX接线可以直接连接吗?
所属产品线:
IFM
解决方法:
不可以,必须使用绝缘ULP模块和绝缘ULP线缆才能连接。
首次发布日期:
2023/11/17
修订日期:
2023/11/17
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
IF以太接口及网关
探索更多
范围:
IF以太接口及网关