我们今天能为您提供什么帮助?

EZD160/250带漏电保护的断路器可以用在110/220V AC电压下吗?

问题描述:
EZD160/250带漏电保护的断路器可以用在110/220V AC电压下吗?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

EZD160/250带漏电保护的断路器可以用在110V (相电压)/220V(线电压)AC电压下,测试按钮在110V /220V AC电压下也可以动作。需注意用于AC110V单相电压回路时,电源的零火线均需要经过开关,否则不可以使用。