我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX断路器的BSCM模块具体能实现哪些功能?
问题描述:
NSX断路器的BSCM模块具体能实现哪些功能?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

BSCM断路器状态控制模块可以通过通信网络发送以下数据:

①OF、SD和SDE辅助触点所指示的断路器状态(OF和SDE的状态由BSCM直接采集,SD状态由NSX接线采集,此处的SD状态仅指可通过BSCM来发送数据);

②带通讯电操的控制命令:分闸、合闸和复位;

③操作员帮助信息:存储最近的10个事件;

④有7个计数器,记录断路器的操作和动作次数,并可以设置操作限值,并报警。