我们今天能为您提供什么帮助?

两孔导轨插座的插孔是扁圆孔还是扁孔?

问题描述:
两孔导轨插座的插孔是扁圆孔还是扁孔?

所属产品线:
Acti9 PC导轨插座

解决方法:

因为标准新版本GB/T 2099.1-2021 & GB/T 1002-2021 的要求,2孔插座的圆孔现需要更新成扁孔。故现在2孔导轨插座都是扁孔的,施耐德从2023年5月开始由扁圆孔切换为扁孔的,切换期间可能会同时存在扁圆孔和扁孔插座的情况。