我们今天能为您提供什么帮助?

NG125高分断小型断路器停产了用哪个产品替代?

问题描述:
NG125高分断小型断路器停产了用哪个产品替代?

所属产品线:
Acti 9 小型断路器

解决方法:

NG125高分断小型断路器已于2022年3月底退市,有两种替代方案:1.若考虑分断能力保持一致可用NSX100m/160m替代,此时尺寸会有差异;2.若分断能力要求不高且额定电压400V也可以满足要求的情况下可以用iC65L替代(iC65L的分断能力只有15KA)。具体替换型号详见如下截图所示:



附件
NG125替换表格.jpg