我们今天能为您提供什么帮助?

Vigilohm IM9-OL的故障防护预警(Pre-Alarm)继电器的初始状态是怎样的?

问题描述:
Vigilohm IM9-OL的故障防护预警(Pre-Alarm)继电器的初始状态是怎样的?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:

由下图可以看出,故障防护预警(Pre-Alarm)继电器在初始状态,4,6为闭点,4,5为开点,触发报警后4,6变为开点,4,5变为闭点。