我们今天能为您提供什么帮助?

施耐德RP-C控制器接多个SF-IO模块,SF-IO模块到RP-C控制器的距离有什么限制要求?

问题描述:
RP-C控制器接多个SF-IO模块,SF-IO模块到RP-C控制器的距离有什么限制要求?

所属产品线:
EcoStruxure™ Building Expert中小型楼宇控制系统

解决方法:

RP-C控制器接多个SF-IO模块,SF-IO模块到RP-C控制器的距离,最长距离是72米。