我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)如何将TIME变量转换为INT或DINT?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)如何将TIME变量转换为INT或DINT?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)使用功能块TIME_TO_INT   TIME_TO_DINT将TIME类型变量转换为INT或DINT.

注意:将TIME转换为INT或DINT时单位为ms 当转换出的数据超出INT或DINT范围时,输出数值为负值