我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)如何设置程序段或程序单元的启用与禁用?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)如何设置程序段或程序单元的启用与禁用?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)中程序单元或程序段的启用或禁用可在程序单元或程序段的属性中设置;

在属性的条件中添加一个BOOL或EBOOL变量,变量为FALSE时程序禁用,为TRUE时启用;

条件FALSE,程序运行时前面标志为红色表示已禁用,条件TRUE,程序运行时前面标志为绿色表示启用;