我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Control Expert在DTM浏览器添加Modbus设备后,如何修改Modbus Device名称?
问题描述:
Control Expert软件,在DTM浏览器添加Modbus设备后,如何修改Modbus Device名称?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

1.工具菜单下,打开DTM浏览器,找到Modbus Device,右键属性;

2.在名称里,修改名称后,点击确定;

3.名称修改完毕。