我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert软件中,想要计算一个变量在一段时间内的平均值,是否有相关指令?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert软件中,想要计算一个变量在一段时间内的平均值,是否有相关指令?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

可以使用AVGMV指令,最多可以存储 50 个输入值,进行移动平均值的计算。

指令如下,MAN切换手自动,MAN=1手动模式,将YMAN输出给YMAN=0是自动模式,计算XN1N50)个缓存值的平均值。

注意: 该功能块在 PLC 程序热启动或冷启动(例如,应用程序下载或重新打开电源)之后的第一个程序循环中执行内部初始化。因此,必须确保在第一个程序循环中调用该功能块。如果在后面的程序循环中调用该功能块,则不会执行内部初始化,而且可能输出错误值。

如果想要拉长计算的时间,可以周期性地触发EN,以下示例可以实现1秒钟采样一次,进行移动平均值的计算。