我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer如何在画面中显示不同的TXT文件?
问题描述:
VJD

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer中画面添加到的【TextDisplay】控件中属性栏的【文件号】可以切换不同的TXT文件。

添加文本文件时为所有的文件使用相同的别名,对每个别名,附加一个五位数字。前三位是文本文件号,后两位是语言号。文件号必须在 000 到 999 之间

例如,以上三个文本文件的文件号指定为 000 到 002,语言号为 01。

当文件号指定为不同值时,在【TextDisplay】中分别显示以上三个文本文件。