ATS480报CPSF是什么故障,该如何解决此故障?
问题描述:
ATS480报CPSF是什么故障,该如何解决此故障?所属产品线:
ATS480软起动器解决方法:
CPSF即“Customer supply error”,表示外部电压供给错误。
可能原因:
如果外部24V直流电源的电压高于最高直流电压30V,或低于最低直流电压19V,则将触发此错误。
此时外部电源可能无法正常工作,或24VDC输出电流高于200mA。
解决措施:
1.检查+24V端子上的外部24V直流电源电压;
2.检查+24V端子上的电流;
3.确认0与+24V端子之间无短路。
清除错误代码:
对于检测到的此错误, 在清除错误原因后, 需要先断开设备电源然后重新启动。
是否有帮助?