我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Operator Terminal Expert使用Modbus TCP驱动可以添加多少设备?
问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert使用Modbus TCP驱动可以添加多少设备?

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

Modbus TCP驱动下可以添加的最大设备数量取决于HMI模型,具体如下:
HMIST6系列:最多32个设备。
HMISTM6系列:最多32个设备。
HMIG3U/HMIG5U22:最多支持64台设备。
HMISTO735:最多16个设备。
iPC:最多64台设备。