我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM32M 系列伺服CANopen通讯,通讯卡是什么型号的?
问题描述:
LXM32M 系列伺服CANopen通讯,通讯卡是什么型号的?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

LXM32M 系列伺服CANopen通讯,通讯卡的型号是VW3A3608/VW3A3618/VW3A3628

VW3A3608:2个RJ45连接器

VW3A3618:一个9路公口SUB-D连接器

VW3A3628:5路螺钉端子