我们今天能为您提供什么帮助?

M262配置为OPC UA客户端,最多可以同时连接多少个服务器?通信多少个变量?

问题描述:
M262配置为OPC UA客户端,最多可以同时连接多少个服务器?通信多少个变量?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

OPC UA 客户端最多可以同时连接 5 个服务器。每个服务器能够交换 5000 个数据项,所有服务器一起最多能够交换 15000 个数据项。

注:M262仅三款型号(TM262L20MESE8T、TM262M25MESS8T 和 TM262M35MESS8T)支持OPC UA客户端功能。