EcoStruxure Machine Expert 中gateway网关无法运行,在服务中也无法运行,如何处理?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert 中gateway网关无法运行,在服务中也无法运行,如何处理?所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)应用环境:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)原因:
windows系统禁用了gateway网关,或者gateway网关没有正常安装解决方法:
windows系统禁用了gateway网关服务,或者gateway网关没有正常安装。需要重新卸载gateway网关重新安装。
在Schneider Electric Software Installer的自定义版本中,
1.取消“GATEWAY”组件或者”GatewayOptionalDrivers”,立即应用,进行卸载了GATEWAY,
2.再重新进入Schneider Electric Software Installer的自定义版本中,勾选“GATEWAY”组件或者”GatewayOptionalDrivers”,立即应用,重新安装GATEWAY
3.此时gateway正常运行

是否有帮助?