我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert如何实现死区(DeadBand )限制功能?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert如何实现死区(DeadBand )限制功能?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

应用环境:
EcoStruxure Machine Expert

解决方法:
FB_DeadBand 功能块是这样一个功能块,它只在输入大于死区限制时才允许将输入传递给输出。
此功能块可抑制由噪声、量化或参数计算引起的小幅振荡。如下面的传输功能图所示,如果它处于阈值内,则会抑制输入信号。