{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
M262接SSI编码器,如何将编码器计数值清零?
问题描述:
M262接SSI编码器,如何将编码器计数值清零?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

FB_EncoderPreset_M262:预设编码器, 功能块用于在增量或 SSI 模式下预设编码器。

通过设置 diPresetValue(预设编码器的值),然后用 xForce(如果xEnableTRUE,则在上升沿预设和启动计数器) 来复位编码器的计数。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: