我们今天能为您提供什么帮助?

TMSCO1的平均无故障时间(MTBF)是多少?

问题描述:
TMSCO1的平均无故障时间(MTBF)是多少?

所属产品线:
Modicon M262

解决方法:

TMSCO1的平均无故障时间如下:

Reference At 25℃ continuous use At 40℃ continuous use
TMSCO1(CANopen board) 832 years 663 years