我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LC1F630S011/LC1F630S181和LC1F630P7S011/LC1F630P7S181如何替换?
问题描述:
LC1F630S011/LC1F630S181和LC1F630P7S011/LC1F630P7S181如何替换?

所属产品线:
进口TeSys F接触器

解决方法:

LC1F630S011和LC1F630S181用LC1F1250替换,LC1F630P7S011和LC1F630P7S181用LC1F1250P7替换。新老产品主要安装开孔位置未发生变化,但外形尺寸略有不同(如下表)。LC1F1250**的详情见样本SCDOC736

尺寸(mm) LC1F1250** LC1F630S011 LC1F630S181
宽度 309 309 309
高度 338 304 304
深度 255 255 255

宽高深对应关系:如下图接触器垂直安装后从正面看,宽指左右距离,高指的是上下距离,深指前后距离。