FA500433
FA500433
我们今天能为您提供什么帮助?
NVPL12T/18T/24T功率因数控制器可以接第三方的晶闸管开关吗?
问题描述:
NVPL12T/18T/24T功率因数控制器可以接第三方的晶闸管开关吗?
所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
解决方法:
第三方晶闸管支持DC12V触发的是可以的,但是控制器会报通讯失联告警。
首次发布日期:
2023/11/23
修订日期:
2024/6/26
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器
探索更多
范围:
VarPlus Logic智能功率因数控制器